“计数器 - 报警”视图参数
“
计数器 - 报警
”视图包含以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
脉冲宽度报警限制 | 定义允许的最大脉冲宽度,超过该值则会触发脉冲宽度报警。如果瞬时脉冲宽度或平均脉冲宽度超出了最大脉冲宽度,就会触发脉冲宽度报警。 |
加速度报警限制 | 定义允许的最大加速度,超过该值则会触发加速度报警。 如果瞬时加速度或平均加速度超出了最大加速度,就会触发加速度报警。 该值为 0 时,将禁用报警。 |
减速度报警限制 | 定义允许的最大减速度,超过该值则会触发减速度报警。 如果瞬时加速度或平均加速度小于最大减速度,就会触发减速度报警。 该值为 0 时,将禁用报警。 |
频率报警限制 | 定义允许的频率限制,超过该值则会触发频率报警。 如果瞬时频率或平均频率超出此限值,就会触发频率报警。 |
0 频率报警限制 | 显示频率或平均频率的下限值,如果小于此值则会触发 0 频率报警。 |
锁定 0 频率报警 | 确定是否要锁定 0 频率报警,使其直至明确解锁前均不会被清除。 |
启用脉冲丢失报警 | 确定是否启用脉冲丢失报警。 |
脉冲丢失报警限制 | 显示一个时间长度,如果检测到连续两个脉冲前沿之间的间隔时间长度超过该值,就会触发脉冲丢失报警。 |
锁定脉冲丢失报警 | 确定是否要锁定脉冲丢失报警,使其直至明确解锁前均不会被清除。 |
诊断 | 打开包含诊断信息的“诊断”对话框。 |
提供反馈