“点”视图参数 (5034-OB8S)

“
点
”视图包含以下参数:
参数
说明
点
显示应用此配置的点编号。
点操作类型
确定点是单独工作还是作为连接对工作。
  • “单”- 将输出视为一个通道。
  • “双”- 将输出视为匹配对。安全逻辑同时将这两个输出设置为“开”或“关”。如果此操作失败,则模块将声明存在通道故障。
点模式
定义点的模式。
  • “未使用”- 不使用输出。
  • “安全”- 输出是安全输出。
  • “安全脉冲测试”- 使用输出作为安全输出,并使用内部生成的测试脉冲测试安全输出本身。脉冲测试可检测 24V 电源短路和通道间短路。仅当该点为“开”时才进行脉冲测试。脉冲具有周期性的固定状态。
启用空载诊断
为输出点启用或禁用空载诊断。
启用后,如果输出为“关”,则执行空载诊断。
诊断
打开包含诊断信息的“诊断”对话框。
锁定故障,直至通过输出标签重置
启用或禁用锁定故障,直至通过输出标签重置。
  • 已禁用 - 仅当满足以下所有条件时,可恢复通道故障才会被清除:
    • 故障情况已消除。
    • 输出标签中所指令的输出为低电平。
    • 一秒钟的故障锁定时间已过期。如果故障为过载,故障锁定时间为 10 秒,然后才会尝试恢复。
  • 已启用 - 仅当满足以下所有条件时,可恢复通道故障才会被清除:
    • 故障情况已消除。
    • 在输出标签中收到 ResetFault 从 0 到 1 的转换。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal