“输入点”视图参数 (5034-IB8S)
“
输入点
”视图包含以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
点 | 显示应用此配置的点编号。 |
点模式 | 定义安全输入点的模式。
|
测试源 | 定义要用于点的测试源。 当“点模式”设置为“安全脉冲测试”时,此参数可用。 |
输入延迟时间 (ms) 关 → 开 | 定义从关到开的转换延迟的时间量。 仅当输入触点在打开延迟时间过后仍保持打开状态时,输入才会打开。这样可防止因触点弹跳而导致输入数据快速变化。 |
输入延迟时间 (ms) 开 → 关 | 定义从开到关的转换延迟的时间量。 仅当输入触点在关闭延迟时间过后仍保持关闭状态时,输入才会关闭。这样可防止因触点弹跳而导致输入数据快速变化。 |
诊断 | 打开包含诊断信息的“诊断”对话框。 |
锁定故障,直至通过输出标签重置 | 启用或禁用锁定故障,直至通过输出标签重置。
|
提供反馈