“概述”视图参数(5034-UB8、5034-UB8F)

“
概述
”视图包含以下参数:
参数
说明
系列
显示设备系列。
版本
显示设备的版本。
电子键控
显示用于设备的电子键控。
连接
显示连接类型和通信格式。
MAOC 兼容数据
指定数据是否与运动配备输出凸轮 (Motion Arm Output Cam, MAOC) 指令兼容。
如果数据与 MAOC 不兼容,则无法将此模块与 MAOC 指令配合使用。
如果选择“是”,某些点分配选项不可用。
点分配
显示为每个点分配的工作模式。
设备定义
打开“设备定义”对话框以更改版本、电子键控、点模式和其他特定于设备的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal