“输入事件xx”视图参数 (5034-UB8F)

“
输入事件xx
”视图包含以下参数。
参数
说明
成员名称
值
启用事件
显示相应的事件触发器是否处于活动状态。一旦条件与事件定义相匹配就会触发事件。
EO.Eventxx.En
  • 0 = 事件触发器定义处于未活动状态。
  • 1 = 事件触发器定义处于活动状态。
锁存事件
显示是否在事件被确认前保持事件锁定。
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = 事件未处于锁定状态。新事件会覆盖旧事件。
  • 1 = 事件处于锁定状态。事件在得到确认之前保持锁定。当前事件在得到确认之前,不会报告新事件。在内存缓冲区中最多存储四个新事件。当内存缓冲区变满时,多余的事件会丢失。
启用独立点触发器
显示在事件触发器定义中指示的各种条件是否能够独立启动事件。
EO.Eventxx.IndependentConditionTriggerEn
  • 0 = 全部所选条件达到配置值时才会触发事件。
  • 1 = 任意所选条件达到配置值时都会触发事件。
触发事件
每当因输入状态发生变化而导致出现以下以下情况之一时,就会触发事件:
  • 匹配事件触发器定义
  • 不再与事件触发器定义相匹配
EO.Eventxx.EventRisingEn
EO.Eventxx.EventFallingEn
值 (EventRisingEn, EventFallingEn) 表示:
  • (0, 0):事件触发器已禁用。
  • (1, 0):当输入转换为与配置的模式相匹配时触发事件。
  • (0, 1):当输入转换为与配置的模式不匹配时触发事件。
  • (1, 1):当输入转换为与配置的模式相匹配或不匹配时触发事件。
事件触发器模式 - 参与事件触发器
显示已指定的点将参与事件的事件触发器定义。
EO.Eventxx.CounterxxSelect
EO.Eventxx.PtxxDataSelect
  • 0 = 点不参与事件触发器定义。
  • 1 = 点参与事件触发器定义。
事件触发器模式 - 状态转换
显示转换后要匹配的输入状态。
EO.Eventxx.CounterxxValue
EO.Eventxx.PtxxDataValue
对于 PtxxDataValue:
  • 0 = 关(默认值)
  • 1 = 开
对于 CounterxxValue:
  • 0 = 未完成(默认值)
  • 1 = 完成
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal