“输入事件”视图参数 (5034-UB8F)

“
输入事件
”视图包含以下参数:
参数
说明
成员名称
值
事件
应用此配置的事件编号。
—
—
启用事件
显示相应的事件触发器是否处于活动状态。一旦条件与事件定义相匹配就会触发事件。
EO.Eventxx.En
  • 0 = 事件触发器定义处于未活动状态。
  • 1 = 事件触发器定义处于活动状态。
锁存事件
显示是否在事件被确认前保持事件锁定。
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = 事件未处于锁定状态。新事件会覆盖旧事件。
  • 1 = 事件处于锁定状态。事件在得到确认之前保持锁定。当前事件在得到确认之前,不会报告新事件。在内存缓冲区中最多存储四个新事件。当内存缓冲区变满时,多余的事件会丢失。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal