“计数器”视图参数(5034-IB16、5034-IB8)

“
计数器
”视图包含以下参数:
参数
说明
计数器
显示应用此配置的计数器编号。
输入滤波器时间
关 → 开
定义从关到开的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在开状态的时间。
输入滤波器时间
开 → 关
定义从开到关的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在关状态的时间。
预设
显示在输出标签“预设”中设置的值,该值用于计数器预设。该值的范围为 0 至 2,147,483,647。
在预设值回滚
确定在输入标签“计数”达到“预设”值时所执行的操作。
  • 如果选中此选项,计数器将计数到预设值,随后会回滚到零,并将 Rollover 位置位。Done 位未置位。
  • 如果取消选中此选项,计数器将计数到预设值,并将 Done 位置位,然后继续计数直到最大 DINT 值。计数从 2,147,483,647 转换到 0 时,回滚位置位。
诊断
打开包含诊断信息的“诊断”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal