“冷端通道”视图参数
“
冷端通道
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
使用 RTB 冷端通道 | 确定是否需要使用 RTB 冷端通道:
重要提示:
此设置仅在输入类型为“热电偶”、未设置“禁用补偿”且未选择“远程冷端通道”时才生效。
|
冷端通道 | 显示可配置的通道编号。 如果通道“输入类型”为“热电偶”,且“传感器类型”不是“mV”,则启用冷端通道xx 行。否则,此行将被禁用。 |
禁用补偿 | 确定是否为通道禁用冷端补偿。 如果选中此复选框,则该行的其余部分将处于禁用状态。 |
传感器偏移量 | 直接加到测得的冷端温度的偏移量。用于补偿冷端温度传感器误差。 |
远程冷端通道 | 确定哪个主通道要用作此通道的远程冷端通道。
|
诊断 | 访问包含通道诊断信息的“诊断”对话框。 |
提供反馈