“通道”视图参数 (5034-OF4)

“
通道
”视图包含以下参数:
参数
说明
通道
显示应用此配置的通道编号。
禁用
确定通道是否禁用。禁用通道,以防止误报空载或断线等故障,并防止通道状态指示灯出现故障指示。
输出类型
为通道设置输出类型。可用选项为:
  • 电压
  • 电流
输出范围
设置输出类型的输出范围。根据所选“输出类型”的不同,范围会有所差异。
编程模式下的输出状态
确定控制器转换到编程模式或禁用模式时的通道动作。
  • “保持上一状态”会使输出保持为处于编程模式或禁用模式之前控制器发送的上一个值。
  • “用户自定义值”会强制使输出采用在该字段中输入的值。此值在通道xx 上按工程单位的形式输入,具体工程单位的大小由通道的缩放参数定义。
通信故障模式下的输出状态
确定发生通信故障时的通道动作。
  • “保持上一状态” - 使输出保持为通信丢失之前控制器发送的上一个值。
  • “用户自定义值”会强制使输出采用在该字段中输入的值。此值按工程单位的形式输入,具体工程单位的大小由通道的缩放参数定义。
启用空载检测
确定是否为通道启用空载检测。
  • 如果选中该选项,模块将检测到线与通道断开连接或输出通道缺少负载。
  • 如果取消选中该选项,模块不会检测到线与通道断开连接或输出通道缺少负载。
重要提示:
仅当“输入类型”为“电流”时,此选项才可用。
信号上限
设置缩放等式中的四个常量之一。“信号上限”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程上限”。
信号下限
设置缩放等式中的四个常量之一。“信号下限”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程下限”。
工程单位
设置“工程上限”和“工程下限”的度量单位。
工程上限
设置缩放等式中的四个常量之一。“工程上限”对应于“信号上限”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。
工程下限
设置缩放等式中的四个常量之一。“工程下限”对应于“信号下限”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。
重新计算单位
根据新的标定常数,重新计算以下配置参数的新值(以工程单位计)。
  • 钳位下限
  • 钳位上限
  • 编程模式下的用户自定义值
  • 故障模式下的用户自定义值
  • 最终故障状态值
  • 过渡速率
  • 通道偏移量
小贴士: 当四个标定常数中的任何一个发生变化时,此选项都将处于启用状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal