搜索
PointMax 模拟 I/O 模块 Add-On 配置文件联机帮助
“重新计算单位”视图
当您选择“重新计算单位”时,将出现包含配置参数新旧值的“更改为使用工程单位的新配置值?”对话框,要求您确认从旧值更改为新值(以工程单位计)。
“通道xx”视图(输入模块)
“重新计算单位”视图参数
“通道xx”视图(输出模块)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal