无法校准设备

执行校准过程时发生错误。可能的原因是:
  • 线连接不正确或不存在。请检查模块与校准器源之间的线连接。
  • 未遵循正确的校准过程。
  • 校准期间从校准器源应用的参考下限值或参考上限值不正确。
  • 与模块的通信中断。请检查与模块的网络连接。
  • 模块未处于正确的校准状态。请确保在校准过程中未将其切换到运行模式或未对其进行循环上电。
请更正错误,然后再次进行校准。请参阅《PointMax™ Analog I/O Modules User Manual》(出版号 5034-UM003)了解正确的校准过程,并了解有关校准器源及其规格的更多详细信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal