“限制”视图参数
“
限制
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
钳位上限 | 指示在此过程中允许的最大输出值,范围从 -1.0E11 至 1.0E11。对于“电流”模式,默认值为 100%。此值必须大于“钳位下限”值。如果所请求的输出高于上限,HLimit 报警将置位,并且输出信号将保持为配置的上限。 |
钳位下限 | 指示在此过程中允许的最小输出值,范围从 -1.0E11 至 1.0E11。默认值是 0。此值必须小于“钳位上限”值。如果所请求的输出小于下限,LLimit 报警将置位,并且输出信号将保持为配置的下限。 |
禁用全部报警 | 不使用报警时禁用全部报警。 |
锁定钳位报警 | 允许锁定钳位报警保持锁定。需要操作员确认报警条件时,该功能非常有用。 |
在运行模式下过渡 | 在运行模式下启用输出过渡。在运行模式下,将输出变化限制为最大过渡速率。 |
锁定速率报警 | 允许锁定速率报警保持锁定。需要操作员确认报警条件时,该功能非常有用。 |
过渡到编程模式 | 当转换为编程模式或禁用模式时启用输出过渡。当转换为程序值时,将输出变化限制为最大过渡速率。 |
过渡到故障模式和最终故障状态 | 当转换为故障模式或最终故障状态时启用输出过渡。当转换为故障值或故障最终状态时,输出变化会被限制为不能超过最大过渡速率。 |
过渡速率 | 定义允许的最大输出转换速率,单位为工程单位/秒。该值应为非负值。 |
提供反馈