“通道”视图参数 (5034-OF4IH)
“
通道
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道编号。 |
禁用 | 确定通道是否禁用。禁用通道,以防止误报空载或断线等故障,并防止通道状态指示灯出现故障指示。 |
输出类型 | 为通道设置输出类型。可用选项为:
|
输出范围 | 设置输出类型的输出范围。根据所选“输出类型”的不同,范围会有所差异。 |
启用 HART | 启用与 HART 设备的通信。 |
编程模式下的输出状态 | 确定控制器转换到编程模式或禁用模式时的通道动作。
|
通信故障模式下的输出状态 | 确定发生通信故障时的通道动作。
|
启用空载检测 | 确定是否为通道启用空载检测。
重要提示:
仅当“输入类型”为“电流”时,此选项才可用。 |
信号上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“信号上限”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程上限”。 |
信号下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“信号下限”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“工程下限”。 |
工程单位 | 设置“工程上限”和“工程下限”的度量单位。 |
工程上限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“工程上限”对应于“信号上限”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
工程下限 | 设置缩放等式中的四个常量之一。“工程下限”对应于“信号下限”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。 |
重新计算单位 | 根据新的标定常数,重新计算以下配置参数的新值(以工程单位计)。
小贴士:
当四个标定常数中的任何一个发生变化时,此选项都将处于启用状态。
|
提供反馈