缩放和缩放等式
输入缩放允许进行电信号单位到工程单位的转换。输入中出现“信号上限”值时,模块返回“工程上限”值。同样,当存在“信号下限”时,模块将返回“工程下限”值以及所有其他值,具体取决于输入中存在的信号。
对于电压输入类型,信号值和工程单位之间的缩放比例默认为 1:1,这样,模块便可返回输入中存在的信号的实际值。
对于电流输入类型,缩放默认为对输入中相应的 4 mA 到 20 mA 或 0 mA 到 20 mA 信号返回 0 至 100%。
对于 RTD 和热电偶输入类型,当所选的传感器类型不是欧姆或 mV 时,将根据传感器类型为缩放值显示单位或显示温度单位(°F、°C、°K 或 °R)。
“信号上限”值必须大于“信号下限”值。
缩放等式
提供反馈