“恢复为出厂校准”视图参数

参数
说明
通道
显示可以恢复当前校准值的通道编号。
恢复为出厂校准
定义要将哪些通道校准值恢复为出厂校准值。
校准范围
显示通道当前已配置的值。值根据所选的输入类型显示。
当前校准增益
显示模块报告的当前校准增益值。
当前校准偏移量
以设备报告的信号单位显示当前偏移量。
校准状态
显示每个通道的校准状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal