“报警”视图参数

“
报警
”视图包含以下参数:
参数
说明
禁用全部报警
防止模块生成四种过程报警(下下限、下限、上限和上上限)中的一种,或防止生成速率报警,并且不允许访问任何报警配置属性。
重要提示: 要使用报警,请将 Chxx.AlarmDisable 配置标签设置为 1。还要确保将同一通道的 Chxx.yyAlarmEn 输出标签设置为 1。
锁定过程报警
在报警被触发后,令模块锁定四个过程报警(下下限、下限、上限和上上限)中的任意一个,使报警即使在引发条件消失后也保持锁定。
上上限
以工程单位设置触发点。当输入信号移到此限值以上时,HHAlarm 标签将设为 1。
上限
以工程单位设置触发点。当输入信号移到此限值以上时,HAlarm 标签将设为 1。
下限
以工程单位设置触发点。当输入信号移到此限值以下时,LAlarm 标签将设为 1。
下下限
以工程单位设置触发点。当输入信号移到此限值以下时,LLAlarm 标签将设为 1。
死区
只要通道数据保持在过程报警的正负死区值的范围内,即使报警条件消失,也允许过程报警状态位保持置位状态。此“死区”值按工程单位的形式输入。
启用速率报警锁定
锁定速率报警,并使其保持锁定状态,直到明确解锁为止。
速率报警限制
以工程单位/秒设置触发点。当此通道上输入样本之间的变化率超出此限制时,RateAlarm 标签将设置为 1。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal