“服务器”视图

使用“
服务器
”可启用和禁用由充当服务器的设备使用的 TCP 和 UDP 端口。EtherNet/IP 使用 TCP/IP 或 UDP/IP 进行通信。
如果设备配置文件与可配置的 TCP 或 UDP 服务器联机,使用此设置可以:
  • 启用或禁用端口。
  • 查看有关 TCP 或 UDP 端口的信息。
  • 刷新通信以从设备获取最新的端口信息。
小贴士: 仅当项目处于联机状态且可配置端口可用时,“
服务器
”中的信息才可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal