“机架信息”视图参数

“
机架信息
”视图包含以下参数:
小贴士: 仅当项目处于联机状态时,这些参数才可用。
参数
说明
插槽
显示已配置的插槽的编号。有效值在 1 至 32 之间。
底座目录
显示安装底座的目录号。
底座状态
显示安装底座的状态。有效值:
  • 发生故障
  • 正常
详细信息
打开“底座xx 详细信息”对话框,其中包含安装底座的标识和诊断。
IO 目录
显示 I/O 目录号。
现场电源
显示是否存在现场电源。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal