底座xx 详细信息参数
“
底座xx 详细信息
”包括以下参数:参数 | 说明 | 建议的措施 |
供应商 | 显示安装底座的供应商名称。 | — |
产品类型 | 显示产品的类型。 | — |
产品名称 | 显示安装底座的名称。 | — |
目录号 | 显示安装底座的目录号。 | — |
系列 | 显示安装底座的目录号系列。 | — |
版本 | 显示固件版本。 | — |
CIP 序列号 | 显示 CIP 序列号。 | — |
制造日期 | 显示制造日期。 | — |
序列号/保修号 | 显示序列号/保修号。 | — |
存在故障 | 显示是否存在底座故障。 | — |
IO 模块 | 显示是否存在 I/O 模块。 | — |
IO 模块未检测到时间戳 | 未检测到模块时显示故障时间戳。 | — |
现场电源 | 显示是否存在现场电源。 | — |
现场电源关闭时间戳 | 显示现场电源关闭时间戳(如果存在)。 | — |
内部故障 | 显示是否存在内部故障。 | 给整个机架循环上电。如果故障仍然存在,请更换安装底座。如果故障仍然存在,请更换适配器。 |
内部故障时间戳 | 显示内部故障时间戳(如果存在)。 | — |
身份验证故障 | 显示是否存在身份验证故障。 | 返回 I/O 模块。请联系 Rockwell Automation 技术支持。 |
版本故障 | 显示是否存在版本故障。 | 如果不存在身份验证故障,则将适配器复位或断电重启。如果故障仍然存在,请将适配器更新到最新的固件版本。 |
版本/身份验证故障时间戳 | 当检测到版本或身份验证故障时,将显示故障时间戳。 | — |
提供反馈