“概述”视图参数
参数 | 说明 |
|---|---|
系列 | 显示设备系列。 |
版本 | 显示设备的主版本和次版本。 |
电子键控 | 将用于设备的电子键控显示为“ 完全匹配 ”、“兼容模块 ”或“禁用键控 ”。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。 |
通道模式分配 | 显示为设备使用的通道模式分配方法。可能的值包括:
仅当在“设备定义”对话框中选择“主版本 3”时,“ 使用通用 IO-Link 预定义 ”才可用。如果您选择“主版本 1 或 2”,则“可供用户选择 ”是“通道模式分配”的唯一方法。 |
连接 | 显示设备的连接格式。 |
设备定义 | 打开该对话框更改设备特定参数。 |
参数 | 说明 |
|---|---|
通道 XX | 指示此操作模式适用的各个通道。 |
<选定的模式> | 显示通道的所选操作模式。 |
提供反馈