输出参数

输出参数适用于以下通道模式类型:
  • 输出
  • IO-Link,输入输出,时间戳
  • 输入输出,时间戳
  • IO-Link (通用),输入输出,时间戳
  • IO-Link (通用),输入输出
输出参数包括:
参数
说明
编程模式下的输出状态
编程状态
确定当设备转换为编程模式时输出所更改为的值。
通信故障模式下的输出状态
通信故障状态
确定当设备转换为连接故障模式时输出所更改为的值。
通信故障模式下的输出状态
通信故障状态持续时间
确定“故障值”的值在持续多长时间后进入“最终故障状态”。
通信故障模式下的输出状态
最终通信故障状态
确定当存在以下事件时输出变化后的值:
  • 连接丢失。
  • 已超过由“
    通信故障状态持续时间
    ”参数定义的时间。
当编程模式下通信失败时的输出状态
确定在设备处于编程模式下发生连接失败时的输出动作。
输出能够保持“编程模式下的输出状态”或转换为“通信故障模式下的输出状态”。
如果输出保持在编程模式下的输出状态,则会忽略最终故障状态。
启用空载诊断
确定是否已启用空载检测。使用空载检测时,如果连线已断开与被关闭输出(空载情况)的连接,那么 I.Ptxx.NoLoad 成员会转为 1。
当通道模式设置为“
数字输出,组短路
”或“
数字输出,短路
”时,此参数不可用。
诊断
打开“诊断”对话框查看诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal