IO-Link 参数
IO-Link 参数适用于以下通道模式类型:
- IO-Link
- IO-Link,输入输出,时间戳
IO-Link 参数包括:
参数 | 说明 |
|---|---|
禁用通道 | 选中该复选框可禁用通道。 禁用通道时,通道上的 IO-Link 通信和数字输入均被停用。 |
诊断 | 打开“诊断”对话框查看诊断信息。 |
IO-Link 端口事件日志 | 打开“XX – IO-Link 端口事件日志”对话框查看诊断信息。 |
禁用并删除数据存储 | 禁用此端口上的数据存储并删除该数据存储的主副本。 |
提供反馈