IO-Link(通用)参数
IO-Link(通用)参数适用于以下通道模式类型:
- IO-Link (通用),输入输出,时间戳
- IO-Link (通用),输入输出
IO-Link(通用)参数包括:
参数 | 说明 |
|---|---|
IO-Link 端口事件日志 | 打开“XX – IO-Link 端口事件日志”对话框查看诊断信息。 |
禁用并删除数据存储 | 禁用此端口上的数据存储并删除该数据存储的主副本。 |
启用数据存储 (如果支持) | 为连接的 IO-Link 设备启用数据存储。 |
验证设备标识 | 验证所连接 IO-Link 设备的标识。 |
供应商 ID | 要验证的所连接 IO-Link 设备的预期供应商 ID。 |
设备 ID | 要验证的所连接 IO-Link 设备的预期设备 ID。 |
IO-Link 版本 | 要验证的所连接 IO-Link 设备的预期 IO-Link 版本号。 |
IO-Link 设备事件日志 | 打开“XX – IO-Link 设备事件日志”对话框查看诊断信息。 |
提供反馈