输入参数

输入参数适用于以下通道模式类型:
  • 输入
  • 输入,时间戳
  • IO-Link,输入输出,时间戳
  • 输入输出,时间戳
  • IO-Link (通用),输入输出,时间戳
  • IO-Link (通用),输入输出
输入参数包括:
参数
说明
“关 → 开”滤波器时间
指定从关到开的转换延迟时间。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
“开 → 关”滤波器时间
指定从开到关的转换延迟时间。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
启用时间戳锁定
确定是否锁定时间戳。
  • 当启用(选中复选框)时,设备时间戳在确认之前不会被覆盖。
  • 当禁用(清除复选框)时,设备时间戳可能会被覆盖。
为下列元素捕获时间戳
确定当输入从关转换到开和/或从开转换到关时,是否捕获时间戳。
当“通道分配模式”配置为“
可供用户选择
”时,可以为两种转换都捕获时间戳。
当“通道分配模式”配置为“
使用通用 IO-Link 预定义
”时,只能捕获一种转换类型的时间戳。
启用振动检测
设置振动检测。当启用时,从一个设备连接到设备其中一个输出的振动(例如,在连接故障时快速转换)将被忽略。
振动可引起设备为无效的输入转换记录时间戳。通常情况下,振动信号会使输入在相对较短的时间内错误地进行多次转换。
振动计数
确定在给定时间内可以接受的输入转换次数,超出此值便会视为输入发生振动。
振动时间
确定对输入转换次数进行计数的时间段,范围从 1 到 10,000 ms。
诊断
打开“诊断”对话框查看诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal