回退参数
回退参数适用于以下通道模式类型:
- 输入,回退
- 输入,时间戳,回退
回退参数包括:
参数 | 说明 |
|---|---|
禁用通道 | 选中该复选框可暂时禁用通道。 禁用通道时,通道上的 IO-Link 通信和数字输入均被停用。 在联机状态下,可以更改此参数。 |
输入滤波器 “关 → 开”滤波器时间 | 指定从关到开的转换延迟时间。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。 |
输入滤波器 “开 → 关”滤波器时间 | 指定从开到关的转换延迟时间。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。 |
启用时间戳锁定 | 确定是否锁定时间戳。
|
为下列元素捕获时间戳 “关 → 开”输入转换 | 选择在输入从关转换为开时是否捕获时间戳。 |
为下列元素捕获时间戳 “开 →> 关”输入转换 | 选择在输入从开转换为关时是否捕获时间戳。 |
启用振动检测 | 设置振动检测。 当启用时,从一个设备连接到设备其中一个输出的振动(例如,在连接故障时快速转换)将被忽略。 振动可引起设备为无效的输入转换记录时间戳。通常情况下,振动信号会使输入在相对较短的时间内错误地进行多次转换。 |
振动计数 | 确定在给定时间内可以接受的输入转换次数,超出此值便会视为输入发生振动。 |
振动时间 | 确定对输入转换次数进行计数的时间段,范围从 1 到 10,000 ms。 |
诊断 | 打开“诊断”对话框查看诊断信息。 |
IO-Link 端口事件日志 | 打开“XX – IO-Link 端口事件日志”对话框查看诊断信息。 |
禁用并删除数据存储 | 禁用此端口上的数据存储并删除该数据存储的主副本。 |
提供反馈