“XX 诊断 - IO-Link”对话框参数
参数 | 说明 | 值 |
|---|---|---|
IO-Link 状态 | 显示已连接设备的状态。 |
|
存在故障 | 显示所连接的设备上是否存在故障。 |
|
数据不确定 | 该位仅在“LA 电源故障”或“LA 电源短路”位已置位时置位。 |
|
CQ 短路故障 | 显示通道是否发生 CQ 短路或过电流故障。 |
|
SA 电源故障 | 显示通道是否存在传感器传动装置电源故障。 |
|
SA 电源短路故障 | 显示通道传感器传动装置电源是否发生短路或过电流故障。 |
|
LA 电源故障 | 显示通道是否存在局部传动装置电源故障。 仅当 IO-Link B 类电源启用时,此参数才适用。 |
|
LA 电源短路故障 | 显示通道局部传动装置电源是否发生短路或过电流故障。 仅当 IO-Link B 类电源启用时,此参数才适用。 |
|
上次故障时间戳 | 以 YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm 格式显示上次故障的时间戳。
| 有效时间值或“无”(如果未记录事件时间)。 |
提供反馈