“设备信息”视图参数
参数 | 说明 |
|---|---|
标识 | 显示标识设备的信息:
|
严重/轻微故障状态 | 显示是否存在严重故障或轻微故障。有关故障详细信息,请参见“诊断”对话框。 |
内部状态 | 显示设备的当前工作状态。可能的值:
如果从“ 选择模块 ”对话框中选择的设备有误,则会显示十六进制值。仅当提供的设备标识与实际设备匹配时,才给出此状态的文本说明。 |
已配置 | 显示“ 是 ”或“否 ”以指示与设备连接的宿主控制器是否配置了该设备。一旦配置了设备,则在重置设备或切换电源之前,它将保持已配置状态,即使宿主断开与设备的连接也是这样。 这仅适用于 I/O 设备,而不适用于适配器、扫描器、网桥或者其他通信设备。 |
所有者 | 显示“ 是 ”或“否 ”,指示宿主控制器当前是否与设备连接。 |
设备标识 | 显示物理设备是否与“ 概述 ”选项卡上的配置匹配。“ 匹配 ”- 物理设备与“概述 ”视图中指定的内容匹配,两者的以下所有项必须相符:
不匹配 - 物理设备与“概述 ”视图中指定的内容不相符。设备标识不考虑“ 概述 ”视图中的“电子键控 ”或“次版本 ”设置。 |
保护模式 | 显示设备是否处于保护模式。保护模式有助于防止未经授权的配置更改,以免影响系统行为并防止出现意外和无法预见的更改。 |
诊断 | 访问包含诊断信息的“诊断”对话框。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
重置设备 | 用于发起对设备的重置操作,该操作将通过模拟切换电源使设备恢复到加电状态。 重要事项: 仅当设备未处于保护模式时,才允许重置设备。 |
提供反馈