“设备诊断”对话框参数

参数
说明
值
运行模式
显示设备的操作状态。
当应用程序处于脱机状态,或未建立与设备的连接时,“
运行模式
”为空。
  • 空闲
  • 运行
超过诊断阈值
显示在发生事件时是否已达到任何诊断阈值。
  • 是
  • 否
诊断序列计数
显示检测到不同诊断条件的次数,以及不同诊断条件从已检测状态转换到未检测状态的次数。
0 至 255
自检
显示产品初始化代码是否检测到了错误。
  • 通过
  • 失败
CPU 利用率
显示运算引擎的使用率。
0 至 100%
连接
显示已打开的 CIP 连接数。
0 至 32,767
数据包丢失
对于在设备占用的 0 类和 1 类连接中被跳过的“顺序地址项序列号”,会即时显示其数目的当前总和。
0 至 2,147,483,647
超时
即时显示超时连接数的当前计数,其中包括到设备的源连接和目标连接。
0 至 2,147,483,647
HMI 数据包速率
显示设备在上一秒发送和接收的 3 类数据包和未连接数据包的数量。
0 至 2,147,483,647
IO 数据包速率
显示设备在上一秒发送或接收的 0 类和 1 类数据包的数量。
0 至 2,147,483,647
以太网错误
显示所有端口的以下“以太网链接”对象值的总和:
  • 废弃包输入
  • 错误输入
  • 未知协议入站数据包
  • 废弃包输出
  • 错误输出
  • 校准错误
  • FCS 错误
  • 单一冲突
  • 多重冲突
  • SQE 测试错误
  • 延迟传输
  • 近期冲突
  • 额外冲突
  • MAC 发送错误
  • 载波监听错误
  • 帧过长
  • MAC 接收错误
0 至 2,147,483,647
时间同步
状态
显示设备是否与 IEEE 1588 主时钟同步。
  • 已同步
  • 未同步
时间同步
主时钟标识
显示设备与之同步的主时钟的标识。
8 字节十六进制数
时间同步
本地时钟与系统时间之间的偏移量
显示本地时钟与系统时间之间的偏移量,单位为纳秒。
使用该值实时检测步骤。在接收到精确时间协议 (PTP) 更新消息时,更新该值。
-9,223,372,036,854,775,808 至 +9,223,372,036,854,775,807
时间同步
本地时钟偏移量时间戳
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示本地时钟偏移量的时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
有效时间值或“无”(如果未记录事件时间)。
SA 电源故障
显示设备是否存在传感器传动装置电源故障。
  • 存在
  • 不存在
LA 电源故障
显示设备是否存在局部传动装置电源故障。
  • 存在
  • 不存在
内部故障
显示设备是否存在内部故障。
  • 存在
  • 不存在
SA 电源故障时间戳
LA 电源故障时间戳
内部故障时间戳
以
YYYY
-
MM
-
DD
-
HH
:
mm
:
SS
.
mmm
格式显示上次故障的时间戳。
  • YYYY
    = 年
  • MM
    = 月
  • DD
    = 日
  • HH
    = 时(24 小时)
  • mm
    = 分钟
  • SS
    = 秒
  • mmm
    = 毫秒
有效时间值或“无”(如果未记录事件时间)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal