输出通道模式
短路保护有助于防止因来自通道的驱动电流大于通道可处理的最大电流水平而引起的损坏。
对于所有配置为数字量输出的通道,都提供短路保护。但是,输出通道模式之间存在一些差异。
通道模式 | 通道 |
|---|---|
数字输出,短路 | 偶数通道:0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
数字输出,短路,空载 | 奇数通道:1, 3, 9, 11 |
数字输出,组短路 | 奇数通道:5, 7, 13, 15 |
组短路
当组短路通道中的一个通道出现短路情况时,其他三个通道会出现暂时故障并自动恢复。
只能将通道 5, 7, 13 和 15 配置为“数字输出,组短路”。
空载诊断
“空载诊断”检测何时断开信号线与通道之间的连接当 I.Ptxx.NoLoad 标签在设置为 1 时,指示存在空载情况。
默认情况下,“空载诊断”功能处于禁用状态。要启用此功能,请在“
XX - 输出
”视图中选中“启用空载诊断
”复选框。只能将通道 1, 3, 9 和 11 配置为“数字输出,短路,空载诊断”。
提供反馈