搜索
5032 IO-Link 主站
回退
当通道操作模式设置为“
回退
”时:
您可以通过 IO-Link 接口配置设备。
该设备在“数字输入”或“数字输入,时间戳”模式下运行。
“数字输入”数据或“数字输入,时间戳”数据位于此通道的 IO-Link 主设备输入标签中。
通过取消禁用与该通道相连的 IO-Link 设备,可以将设备回退到“
数字输入
”或“
数字输入,时间戳
”模式。
通过禁用 IO-Link 设备,可以在 IO-Link 模式下唤醒设备。
“通道分配”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal