“通道分配”视图参数

仅当“通道模式分配”配置为“
可供用户选择
”时,才可以配置这些参数。
小贴士: 当“通道模式分配”配置为“
使用通用 IO-Link 预定义
”时,每个通道的选定模式都固定且无法更改。
参数
说明
端口
显示设备端口号,范围为 0 至 7。
通道
显示设备通道编号,范围为 0 至 15。
选定的模式
指定通道的操作模式。
通道 0、2、4、6、8、10、12 和 14 可能的值包括:
  • 已禁用
  • IO-Link,数字输入输出,时间戳
  • IO-Link
  • 数字输入,回退
  • 数字输入,时间戳,回退
  • 数字输出,短路
  • 数字输入
  • 数字输入,时间戳
  • 数字输入,计数器
通道 1、3、9 和 11 可能的值包括:
  • 已禁用
  • 数字输入输出,时间戳
  • 数字输出,短路,空载
  • 数字输入
  • 数字输入,时间戳
  • 数字输入,计数器
通道 5、7、13 和 15 可能的值包括:
  • 数字输出,组短路
  • 已禁用
可用模式
指示通道的可用模式类型。
  • DI
    (数字输入)
  • DO
    (数字输出)
  • IO-Link
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal