确认设备定义更改
确认对模块定义进行的任何更改。
- 是 = 选择“是”可更新相应的值并返回到“概述”。数据将从现有设置中恢复或设置为其默认值(视情况而定)。配置则根据新设备定义的需要来更新。此时,这些更改尚未应用于 Studio 5000 Logix Designer 应用程序项目,并且仅在配置文件范围内存在另请注意,您必须选择“应用”,才能将更改提交到 Studio 5000 Logix Designer 应用程序项目。这样便有机会查看已更改的数据,并在提交对模块所做更改之前根据需要进行调整。
- 否 = 选择“否”可返回到“概述”,而不更改任何值。
提供反馈