通道 xx 模式无效
通道上存在 IO-Link 设备时,无法更改通道模式:
- 从“IO-Link”或“IO-Link,数字输入输出,时间戳”更改为“数字输入,回退”或“数字输入,时间戳,回退”。OR
- 从“数字输入,回退”或“数字输入,时间戳,回退”更改为“IO-Link”或“IO-Link,数字输入输出,时间戳”。OR
- 从“IO-Link”、“IO-Link,数字输入输出,时间戳”、“数字输入,回退”或“数字输入,时间戳,回退”更改为任何其他通道模式。
提供反馈