计数器参数
计数器参数适用于以下通道模式类型:
- 计数器
计数器参数包括:
参数 | 说明 |
|---|---|
“关 → 开”滤波器时间 | 定义从关到开的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在开状态的时间。 |
“开 → 关”滤波器时间 | 定义从开到关的输入转换在设备认为转换有效之前必须保持在关状态的时间。 |
预设 | 显示输出标签 O.Counterxx.Preset 成员中设置的值,该值用于计数器预设值。 |
在预设值回滚 | 使计数器在达到预设值时回滚为 0。 |
诊断 | 打开“诊断”对话框查看诊断信息。 |
提供反馈