“通道”视图参数

如果“通道分配模式”配置为“
可供用户选择
”,则显示以下参数。
参数
说明
已禁用的通道
显示模式设置为“
已禁用
”的通道。
如果没有禁用的通道,则此参数不可用。
电源通道
显示模式设置为“
电源
”的通道。
如果没有电源通道,则此参数不可用。
端口
显示设备端口号,范围为 0 至 7。
通道
显示设备通道编号,范围为 00 至 15。
模式
显示通道的操作模式。
输出状态时间段
编程模式
确定控制器转换到编程模式时的输出通道操作。
有效值为:
  • 关
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 0)(默认值)
  • 开
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 1)
  • 保持
    (C.Ptxx.ProgMode = 1, C.Ptxx.ProgValue =
    x
    )
输出状态时间段
通信故障模式
确定发生连接故障时的输出操作。
有效值为:
  • 关
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 0)(默认值)
  • 开
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 1)
  • 保持
    (C.Ptxx.FaultMode = 1, C.Ptxx.FaultValue =
    x
    )
输入滤波器时间
关 → 开
指定一个值,该值表示从关转换到开的延迟量。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
关联的成员为:
  • C.Ptxx.InputOffOnFilter
  • C.Counterxx..InputOffOnFilter
有效值为:
  • 0 µs
    (默认值)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
输入滤波器时间
开 → 关
指定一个值,该值表示从开转换到关的延迟量。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
关联的成员为:
  • C.Ptxx.InputOnOffFilter
  • C.Counterxx.InputOnOffFilter
有效值为:
  • 0 µs
    (默认值)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
计数器
预设
显示在输出标签 O.Counter
xx
.Preset 成员的值以用于计数器预设值。有效值为 0 至 2,147,483,647 μs。
计数器
在预设值回滚
通过选中复选框,使计数器在达到预设值时回滚为 0。
关联的成员为 C.Counterxx.RolloverAtPreset,其有效值为:
  • 0 = 不回滚(默认值)
  • 1 = 回滚
当模式设置为除“
数字输入,计数器
”以外的任何模式时,此参数将灰显。
诊断
打开“诊断”对话框查看诊断信息。
当设备处于脱机状态或模式设置为以下值之一时,此参数将灰显:
  • 已禁用
  • 电源
如果“通道分配模式”配置为“
使用通用 IO-Link 预定义
”,则显示以下参数。
参数
说明
端口
显示设备端口号,范围为 0 至 7。
通道
显示设备通道编号,范围为 00 至 15。
模式
显示通道的操作模式。
输出状态时间段
编程模式
确定控制器转换到编程模式时的输出通道操作。
有效值为:
  • 关
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 0)(默认值)
  • 开
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 1)
  • 保持
    (C.Ptxx.ProgMode = 1, C.Ptxx.ProgValue =
    x
    )
输出状态时间段
通信故障模式
确定发生连接故障时的输出操作。
有效值为:
  • 关
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 0)(默认值)
  • 开
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 1)
  • 保持
    (C.Ptxx.FaultMode = 1, C.Ptxx.FaultValue =
    x
    )
输入滤波器时间
关 → 开
指定一个值,该值表示从关转换到开的延迟量。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
关联的成员为:
  • C.Ptxx.InputOffOnFilter
  • C.Counterxx..InputOffOnFilter
有效值为:
  • 0 µs
    (默认值)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
输入滤波器时间
开 → 关
指定一个值,该值表示从开转换到关的延迟量。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
关联的成员为:
  • C.Ptxx.InputOnOffFilter
  • C.Counterxx.InputOnOffFilter
有效值为:
  • 0 µs
    (默认值)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
诊断
打开“诊断”对话框查看诊断信息。
当设备处于脱机状态时,此参数将灰显。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal