搜索
5032 离散
故障排除
值无效
内部错误
通信故障状态持续时间无效
“关->开”滤波器时间无效
“开->关”滤波器时间无效
振动计数无效
振动计数低于范围下限
振动计数高于范围上限
振动时间无效
振动时间低于范围下限
振动时间高于范围上限
与事件的连接无效
与 FIFO 的连接无效
点模式无效
已规划的输出连接无效
连接无效
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal