“点XX - 输出,已规划,PWM”视图参数

脉宽调制
参数
说明
启用脉宽调制 (Pulse Width Modulation, PWM)
确定输出是脉宽调制还是数字输出。
对脉冲串输出 (Pulse Train Output, PTO) 强制执行工作周期 50.0%
确定是否强制执行 PTO 特定的工作周期(固定为 50%)。如果启用,则会忽略 O.Pwmxx.DutyCycle。
启用周期计数限制
确定在数据出现上升沿时是生成定义数目的脉冲周期,还是在数据为“开”时持续生成脉冲周期。
  • 0 = 持续生成脉冲周期,直到 O.Ptxx.Data 设置为 0。
  • 1 = 当 O.Ptxx.Data 中出现上升沿时,只允许生成固定数目的脉冲周期。
执行所有周期
仅在启用“启用周期计数限制”时适用。
当 O.Ptxx.Data 转换为 0 时:
  • 0 = 立即停止生成脉冲
  • 1 = 继续生成脉冲,直到达到“
    周期计数限制
    ”中确定的脉冲值
周期时间
确定一个脉冲周期的时长(以秒为单位)。相应输出标签 O.Pwmxx.CycleTime 的有效范围是 -3.4e+38 至 3.4e+38。
工作周期
确定当输出处于活动状态时脉冲周期时间的百分比。
周期计数限制
确定当数据出现上升沿时将生成的脉冲周期数。
仅当选中“
启用周期计数限制
”时,此参数才可用。
编程模式下的输出状态
参数
说明
编程状态
确定控制器转换为编程模式时的各个输出点的行为。
当编程模式下通信失败时
参数
说明
保持输出处于编程模式状态
在编程模式下出现通信故障时,将输出保持在编程模式状态。
将输出更改为通信故障模式状态
在编程模式下出现通信故障时,将输出更改为通信故障模式状态。
通信故障模式下的输出状态
参数
说明
通信故障状态
确定在通信失败且设备进入通信失败模式后每个点的输出所发生的变化。
通信故障状态持续时间
确定输出状态在转换到最终故障状态之前的保持时间长度。
最终通信故障状态
确定在超出“故障模式输出状态持续时间”之后设备是转换到开状态还是转换到关状态。默认的最终状态为“关”。如果选择“永久持续”,则“最终状态”设置将被忽略,并且设备将保持其当前故障模式状态。
其他
参数
说明
诊断
打开诊断对话框查看诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal