“点XX - 输出”视图参数

编程模式下的输出状态
参数
说明
编程状态
确定控制器转换为编程模式时的各个输出点的行为。
  • 关
    (默认值)。C.Ptxx.ProgMode = 0 且 C.Ptxx.ProgValue = 0。
  • 开
    。C.Ptxx.ProgMode = 0 且 C.Ptxx.ProgValue = 1。
  • 保持
    。C.Ptxx.ProgMode = 1。
当编程模式下通信失败时
参数
说明
保持输出处于编程模式状态
在编程模式下出现通信故障时,将输出保持在编程模式状态。
将输出更改为通信故障模式状态
在编程模式下出现通信故障时,将输出更改为通信故障模式状态。
通信故障模式下的输出状态
参数
说明
通信故障状态
确定在通信失败且设备进入通信失败模式后每个点的输出所发生的变化。
  • 关
    (默认值)。C.Ptxx.FaultMode = 0 且 C.Ptxx.FaultValue = 0。
  • 开
    。C.Ptxx.FaultMode = 0 且 C.Ptxx.FaultValue = 1。
  • 保持
    。C.Ptxx.FaultMode = 1。
通信故障状态持续时间
确定输出状态在转换到最终故障状态之前的保持时间长度。
  • 始终
    (默认值)。C.Ptxx.FaultValueStateDuration = 0。
  • 1 s
    。C.Ptxx.FaultValueStateDuration = 1。
  • 2 s
    。C.Ptxx.FaultValueStateDuration = 2。
  • 5 s
    。C.Ptxx.FaultValueStateDuration = 5。
  • 10 s
    。C.Ptxx.FaultValueStateDuration = 10。
最终通信故障状态
确定在超出“故障模式输出状态持续时间”之后设备是转换到开状态还是转换到关状态。默认的最终状态为“关”。如果选择“永久持续”,则“最终状态”设置将被忽略,并且设备将保持其当前故障模式状态。
  • 关
    (默认值)。C.Ptxx.FaultFinalState = 0。
  • 开
    。C.Ptxx.FaultFinalState = 1。
其他
参数
说明
诊断
打开诊断对话框查看诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal