“点XX - 输入,时间戳”视图参数

输入滤波器
参数
说明
成员名称
值
“关 → 开”滤波器时间
指定一个值,该值表示从关转换到开的延迟量。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
C.Ptxx.InputOffOnFilter
  • 0 µs(默认值)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
“开 → 关”滤波器时间
指定一个值,该值表示从开转换到关的延迟量。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
C.Ptxx.InputOnOffFilter
  • 0 µs(默认值)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
时间戳
参数
说明
成员名称
值
启用时间戳锁定
确定是否锁定时间戳。
  • 当启用时,设备时间戳在获得确认之前不会被覆盖。
  • 当禁用时,设备时间戳可以被覆盖。
C.Ptxx.TimestampLatchEn
0 = 不锁定(默认值)
1 = 锁定
为下列元素捕获时间戳
“关 → 开”输入转换
选择在输入从关转换为开时是否捕获时间戳。
C.Ptxx.CaptureOffOnEn
0 = 不捕获(默认值)
1 = 捕获
为下列元素捕获时间戳
“开 →> 关”输入转换
选择在输入从开转换为关时是否捕获时间戳。
C.Ptxx.CaptureOnOffEn
0 = 不捕获(默认值)
1 = 捕获
振动检测
参数
说明
成员名称
值
启用振动检测
设置振动检测。当启用时,从一个设备连接到设备其中一个输出的振动(例如,在连接故障时快速转换)将被忽略。
振动可引起设备为无效的输入转换记录时间戳。通常情况下,振动信号会使输入在相对较短的时间内错误地进行多次转换。
C.Ptxx.ChatterCount
0 = 已禁用(默认值)
2 至 127 = 已启用
振动计数
确定在给定时间内可以接受的输入转换次数,超出此值便会视为输入发生振动。
C.Ptxx.ChatterCount
2 至 127
默认值为 2。
振动时间
确定对输入转换次数进行计数的时间段,范围从 1 到 10,000 毫秒。
C.Ptxx.ChatterTime
1 至 10,000 ms
默认值为 1,000 ms。
其他
参数
说明
诊断
打开诊断对话框查看诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal