“点XX - 输入”视图参数

输入滤波器
参数
说明
成员名称
值
“关 → 开”滤波器时间
指定一个值,该值表示从关转换到开的延迟量。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
C.Ptxx.InputOffOnFilter
  • 0 µs(默认值)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
“开 → 关”滤波器时间
指定一个值,该值表示从开转换到关的延迟量。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
C.Ptxx.InputOnOffFilter
  • 0 µs(默认值)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
其他
参数
说明
诊断
打开诊断对话框查看诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal