“点XX - 计数器”视图参数

输入滤波器
参数
说明
成员名称
值
“关 → 开”滤波器时间
指定一个值,该值表示从关转换到开的延迟量。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
C.Counterxx.InputOffOnFilter
  • 0 µs(默认值)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
“开 → 关”滤波器时间
指定一个值,该值表示从开转换到关的延迟量。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
C.Counterxx.InputOnOffFilter
  • 0 µs(默认值)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
计数器
参数
说明
成员名称
值
预设
显示输出标签 O.Counterxx.Preset 成员中设置的值,该值用于计数器预设值。
—
0 至 2,147,483,647
在预设值回滚
使计数器在达到预设值时回滚为 0。
  • 如果将 RolloverAtPreset 置位,则计数器会计数到预设值,随后会回滚到零,并将 Rollover 位置位。Done 位未置位。
  • 如果未将 RolloverAtPreset 置位,则计数器会将 Done 位置位,并继续计数,直至达到 DINT 最大值。计数从 2,147,483,647 转换到 0 时,回滚位置位。
C.Counterxx.RolloverAtPreset
0 = 已清除(默认值)
1 = 已选中
其他
参数
说明
诊断
打开诊断对话框查看诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal