“点”视图参数

小贴士:
可用参数取决于“
设备定义
”对话框中指定的“
所选模式
”值。
参数
说明
已禁用的点
显示已禁用的点。
仅当至少有一个点被设置为“
已禁用
”模式时,此参数才可用。
启用 FIFO 事件锁定
通过选中此复选框锁定板载 256 事件缓冲区。
端口
指示通道的端口号。
点
指示应用配置的点的数量。
模式
指示分配给点的模式。
输出状态时间段
编程模式
指定在控制器模式转换为编程模式时各路输出的行为。
输出状态时间段
通信故障模式
指定在控制器与输出设备断开连接时各路输出的行为。
输入滤波器时间
关 → 开
指定延迟从关转换到开的关->开滤波器转换时间。可能的值包括:
  • 0 µs
    (默认值)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
输入滤波器时间
开 → 关
指定延迟从开转换到关的开->关滤波器转换时间(以毫秒计)。
  • 0 µs
    (默认值)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
计数器
预设
显示输出标签 O.Counterxx.Preset 成员中设置的值,该值用于计数器预设值。
计数器
在预设值回滚
确定在数据成员 I:Count 达到 O:Preset 值时所执行的动作。
  • 如果将 RolloverAtPreset 置位,则计数器会计数到预设值,随后会回滚到零,并将 Rollover 位置位。Done 位未置位。
  • 如果未将 RolloverAtPreset 置位,则计数器会将 Done 位置位,并继续计数,直至达到 DINT 最大值。计数从 2,147,483,647 转换到 0 时,回滚位置位。
诊断
打开诊断对话框查看诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal