“概述”视图参数

小贴士:
可用参数取决于正在配置的设备。对设备不适用的参数将被隐藏。
参数
说明
系列
指示设备系列。
版本
指示设备的主版本和次版本。
电子键控
指示设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。
有效值为:
  • 完全匹配
  • 兼容模块
  • 禁用键控
有关“电子键控”的更多详细信息,请参阅 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique,出版号 LOGIX-AT001。
点
指示要配置的点的数量。
连接
指示设备的连接格式。
MAOC 兼容数据
指示数据是否与运动配备输出凸轮 (Motion Arm Output Cam, MAOC) 指令兼容。
如果数据与 MAOC 不兼容,则无法将此设备与 MAOC 指令配合使用。
此参数适用于主版本为 2 的设备。
时间戳
指示时间戳点分配。
点分配
显示为每个设备点配置的选定模式。
设备定义
打开该对话框以更改版本、电子键控和其他特定于设备的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal