更改设备类型或版本

使用“
更改类型
”对话框可以更改设备类型或版本。
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    概述
    ”。
  2. 在“
    概述
    ”视图中,选择“
    设备定义
    ”。
  3. 在“
    设备定义
    ”中,选择“
    更改类型
    ”。
  4. 在“
    更改类型
    ”的“
    至
    ”部分中,根据需要指定设备类型和版本。
    小贴士:
    更改设备类型将更改和删除对新的设备类型不再有效的设备属性,和/或使其无效。
  5. 选择“
    确定
    ”可完成更改并退出对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal