时间同步
如何打开“时间同步”?
- 在“控制器管理器”中,双击设备以打开“模块属性”。
- 在“模块属性”中,选择“时间同步”。
使用“
时间同步
”可查看与 CIP 同步时间同步相关的信息。CIP 同步基于 IEEE 1558 标准 - 精确时间协议 (Precision Time Protocol, PTP)。此协议提供一种标准机制来跨分布式设备网络同步时钟并定义时间同步对象,该对象为 IEEE 1588 标准提供 CIP 接口。
当以太网驱动器处于脱机状态时,所有字段均为空。当以太网驱动器处于联机状态且“CIP 同步”处于禁用状态时,“CIP 同步时间同步”字段将显示“已禁用”一词,而其他字段为空。当驱动器处于联机状态且“CIP 同步”处于启用状态时,“CIP 同步时间同步”字段将显示“已启用”一词,其他字段将显示值。
有关 CIP 同步的更多信息,请参阅出版号
IA-AT003
。
小贴士:
如果您处于脱机状态或者“CIP 同步”已禁用,则不会显示此信息。
提供反馈