缩放和缩放等式

本主题介绍缩放并提供缩放等式。
输入缩放
输入缩放将电信号单位转换为工程单位。输入中出现“信号上限”值时,设备返回“工程上限”值。输入中出现“信号下限”值时,设备返回“工程下限”值。设备会根据输入中的信号以线性方式返回所有其他工程值。
输出缩放
输出缩放将控制程序中的工程单位转换为输出通道螺丝上的电信号。当设备从控制器接收到“工程上限”值时,将生成“信号上限”值。当设备从控制器接收到“工程下限”值时,将生成“信号下限”值。设备将以线性方式生成所有其他信号值,具体取决于源自控制器的工程值。
缩放等式
缩放等式如下:
ScalingEquation
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal