诊断设备问题

使用“
设备信息诊断
”可以诊断问题。
在以下情况下,将禁用诊断:
  • 在脱机状态下进行操作。
  • 存在标识不匹配的情况(对于单工设备)。
  • 模块 A 和模块 B 都存在标识不匹配的情况(对于双工设备)。
要使用设备进行问题诊断:
      1. 在“
        控制器管理器
        ”中,双击设备以打开“
        模块属性
        ”。
      1. 在“
        模块属性
        ”中,选择“
        设备信息
        ”。
    1. 在“
      设备信息
      ”中,选择“
      诊断
      ”。
  1. (可选)如果某些参数的自动刷新停止,请选择“
    重试
    ”。
  2. 在“
    设备信息诊断
    ”中,查看设备诊断。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal