“端口配置”视图参数

“端口配置”视图包含以下参数:
参数
说明
端口
显示应用此配置的端口。
对于 1783-ETAP3T,端口 1、2 和 Device 端口用于连接网络电缆。
对于 1783-ETAP1T2SFP,端口 1 和 2 用于连接光缆,Device 端口用于连接网络电缆。
启用
指示端口是否已启用。如果取消选中该选项,则禁用端口。
如果端口未在使用中且未连接到设备,建议禁用端口,并对未经授权的可疑连接进行故障排除。
在脱机模式下不可用。
链路状态
将端口的链路状态显示为“
活动
”或“
不活动
”。
自动协商
指示端口和终端设备将自动协商链路速度和双工模式。如果取消选中该选项,请手动选择所需的端口速度和双工模式。
此参数可用于 1783-ETAP1T2SFP 的 Device 端口。
此参数可用于 1783-ETAP3T 的端口 1、2 和 Device 端口。
在脱机模式下不可用。
速度 - 选中
速度 - 当前
端口的操作速度。在启用“
自动协商
”后,当端口未连接且不可用时,“
速度
”为空。
端口的可能速度为:
  • 10 Mbps
  • 100 Mbps
  • 1 Gbps
双工 - 选中
双工 - 当前
指定端口的双工模式。
每个端口的可用值包括:
  • 半双工
    - 两个设备中的一个或两个设备不能同时发送数据。当速度设置为 1 Gbps 时,半双工不可用。
  • 全双工
    - 两个设备可同时发送数据。
启用“
自动协商
”后,双工不可用。
端口诊断
打开对话框查看诊断信息。
SFP 类型 (1783- ETAP1T2SFP)
显示 SFP 类型。类型包括:
对于端口 1 和 2:
  • 1783-SFP1GTE
  • 1783-SFP1GEXE
  • 1783-SFP1GZX
  • 1783-SFP1GSX
  • 1783-SFP1GLX
  • 不支持
    - 当前光纤不再受官方支持,但可以连接。
  • 未插入
    - SFP 端口中未插入任何设备。
对于 Device 端口:
  • 空白
    -
    SFP 类型
    在未连接任何内容时为空。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将设置发送到交换机。可能会显示“
输入密码
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal