设备定义的数据类型
以下各表列示并描述了
Stratix®
4100 下一代 ETAP 模块的设备定义数据类型。设备定义的数据类型:AB:1783_ETAP_DLR:S:0
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 十进制 | 0 = 空闲 1 = 运行 |
ConnectionFaulted | BOOL | 十进制 | 0 = 连接处于活动状态 1 = 无连接 |
DiagnosticActive | BOOL | 十进制 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 十进制 | 1 到 255 |
DevicePort | AB:Ethernet_Port_Channel:S:1 | ||
Port1 | AB:Ethernet_Port_Channel:S:1 | ||
Port2 | AB:Ethernet_Port_Channel:S:1 | ||
Statistics | AB:Ethernet_Module_Statistics:S:0 | ||
DLRNetworkState | SINT | 十进制 | 具有多个以太网端口且这些端口都支持 DLR 的设备的 DLR 对象的“网络状态”实例属性的当前值。 0 = 正常 1 = 环网故障 2 = 检测到意外回路 3 = 部分网络故障 4 = 频繁重复发生故障/恢复 |
DLRSupervisorState | SINT | 十进制 | 具有多个以太网端口且这些端口都支持 DLR 的设备的 DLR 对象的“环网管理程序状态”实例属性的当前值。 0 = 设备正在作为备份设备运行 1 = 设备正在作为活动环网管理程序运行 2 = 设备正在作为正常环网节点运行 3 = 设备正在非 DLR 拓扑中运行 4 = 设备无法支持当前环网参数(信标间隔和信标超时) |
DLREnabled | BOOL | 十进制 | 指示设备或端口对是否处于 DLR 模式。 0 = 设备不处于 DLR 模式 1 = 设备处于 DLR 模式 |
DLRModeFault | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
DLRFault | BOOL | 十进制 | 指示是存在环网故障还是线性故障。 0 = 网络正常 1 = 环网故障或线性故障 |
设备定义的数据类型:AB:Ethernet_Port_Channel:S:1
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Fault | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
Uncertain | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 不确定 |
Connected | BOOL | 十进制 | 0 = 连接处于活动状态 1 = 无连接 |
FullDuplex | BOOL | 十进制 | 0 = 半双工 1 = 全双工 |
AutonegotiationStatus | SINT | 十进制 | 指示链路自动协商状态。 0 = 正在进行自动协商。 1 = 自动协商和速度检测失败。使用默认的速度和双工值。默认值与产品相关;建议的默认值是 10 Mbps 和半双工。 2 = 自动协商失败,但检测到速度。默认值是“双工”。默认值与产品相关;建议的默认值是半双工。 3 = 已成功协商速度和双工。 |
Speed | INT | 十进制 | 指示网络速度。 10 = 10 Mbps 100 = 100 Mbps 1,000 = 1,000 Mbps |
设备定义的数据类型:AB:Ethernet_Module_Statistics:S:0
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
TCPConnections | INT | 十进制 | 当前对适配器开放的 TCP/IP 连接数。随着连接打开然后自动关闭,此数字将随时间而变化。 |
CIPConnections | INT | 十进制 | 当前对适配器开放和通过适配器的
CIP™
连接数。此标签中包含 1 个安全连接和每个所用通道的一个连接。另外,如果通道具有超过 24 台设备,则使用附加连接。预期的最大 CIP 连接数为 7。 |
CIPLostPackets | DINT | 十进制 | 在适配器及其子代占用的 0 类和 1 类连接中被跳过的“顺序地址项序列号”数目的当前总和。 |
CIPTimeouts | DINT | 十进制 | 超时连接数的当前计数,其中包括到适配器和通过适配器的源连接和目标链接。 |
HMIPacketRate | DINT | 十进制 | 设备在上一秒发送和接收的 3 类数据包和未连接数据包的数量。 |
IOPacketRate | DINT | 十进制 | 适配器在上一秒发送或接收的 0 类和 1 类数据包的数量。 |
EthernetErrors | DINT | 十进制 | 所有端口的以下“以太网链接”对象值的总和:输入废弃、输入错误、输入未知 Protos、输出废弃、输出错误、校准错误、FCS 错误、单一冲突、多重冲突、SQE 测试错误、延迟传输、近期冲突、额外冲突、MAC 发送错误、载波监听错误、帧过长以及 MAC 接收错误。 |
CPUUtilization | INT | 十进制 | 对产品数据包的通信性能最重要的产品计算引擎(无论是 CPU、CPU 内核还是线程)的容量百分比。由于不同产品的通信架构各不相同,因此每个产品都必须根据其设计定义此值。 |
提供反馈