搜索
1783 Stratix 交换机
NTP 服务器地址值为空
此 NTP 服务器地址为空。请输入有效范围内的值:
A 类 (Netid.hostid.hostid.hostid):1.0.0.0 - 126.255.255.255
B 类 (Netid.Netid.hostid.hostid):128.0.0.0 - 191.255.255.255
C 类 (Netid.Netid.Netid.hostid):192.0.0.0 - 223.255.255.255
故障排除
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal